DOCA0257KO-01

과부하

설명

오버로드 스타터에서는 모터 작동 명령을 위해 단 두 개의 디지털 출력(콘택터 출력 1(DO1) 및 트립 상태(DO3))만 필요합니다.

배선도

과부하 스타터인 TeSys Tera system의 배선도 예:

주의: 단자 O1과 O3은 직렬로 연결됩니다.

작동 원리

과부하 스타터가 선택된 경우, TeSys Tera system 모터 제어를 위한 어떠한 Run 시작 또는 정지 명령도 수락하지 마십시오. 시작 및 정지는 배선도와 같이 외부에서 연결해야 합니다. 과부하 모드에서 TeSys Tera system은 트립 조건이 발생할 때 모터를 트립합니다.

접촉기 출력 1은 다음 DO 중 어느 것으로도 설정할 수 있습니다. TeSys Tera system. 이렇게 하면 과부하 모드에서 Maximum start per hour(시간당 최대 시작 횟수)Anti-backspin timer(백스핀 방지 타이머) 기능이 활성화됩니다.

TeSys Tera system은 모터가 시작 준비 완료(즉, 금지 원인 감지됨 없음) 상태인 경우 접촉기 출력 1을 활성화합니다.

TeSys Tera system은 다음과 같은 모터 정지 원인 중 하나가 감지되면 접촉기 출력 1을 비활성화합니다.

DO1과 DO3의 조합이 모터를 구동합니다.

DI/DO 기본 할당

과부하 스타터 유형이 선택된 경우 디지털 입력 및 디지털 출력의 기본 할당과 설정은 다음과 같습니다.

DI 매개 변수

DI1 설정

DI2 설정

DI3 설정

DI4 설정

Trigger type(트리거 유형)

활성 하이

활성 하이

활성 하이

활성 하이

Input source(입력 소스)

없음

없음

없음

없음

Validation time(유효성 검사 시간)

10ms

10ms

10ms

10ms

DO 매개 변수

DO1 설정

DO2 설정

DO3 설정

활성 유형

활성 하이

활성 하이

활성 로우

Input source(입력 소스)

접촉기 출력 1

없음

Trip status(트립 상태)

Tag(태그)

기타

기타

트립 DO

Output type(출력 유형)

수준

수준

수준

Pulse time(펄스 시간)

0ms

0ms

0ms

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.