DOCA0257DE-01

Überlast

Beschreibung

Beim Überlaststarter sind nur zwei digitale Ausgänge für den Motor-RUN-Befehl erforderlich (SCHÜTZ-AUSGANG 1 (DO1) und Auslösestatus (DO3)).

Schaltplan

Beispiel für einen Schaltplan für das TeSys Tera system im Überlaststarter-Modus:

HINWEIS: Die Klemmen O1 und O3 sind in Reihe geschaltet.

Funktionsprinzip

Wenn Overload Starter ausgewählt ist, TeSys Tera system keinen Start- oder Stoppbefehl zur Steuerung des Motors akzeptieren. Start und Stopp müssen extern angeschlossen werden, wie im Schaltplan gezeigt. Im Überlastmodus löst TeSys Tera system den Motor bei Auftreten einer Auslösebedingung aus.

SCHÜTZ-AUSGANG 1 kann auf einen beliebigen DO von TeSys Tera system. Dadurch werden die Funktionen Maximaler Start pro Stunde und Drehrichtungssperren-Timer im Überlastmodus aktiviert.

TeSys Tera system aktiviert den SCHÜTZAUSGANG 1, wenn der Motor startbereit ist (also kein Sperrgrund erkannt wurde).

Das TeSys Tera system-System deaktiviert den SCHÜTZAUSGANG 1, wenn eine der folgenden Motorstopp-Gründe erkannt wird:

Die Kombination von DO1 und DO3 treibt den Motor an.

DI/DO-Standardzuweisung

Wenn der Überlaststarter ausgewählt ist, gelten die folgenden Standardzuweisung und -einstellungen für digitale Eingänge und digitale Ausgänge.

DI-Parameter

DI1-Einstellungen

DI2-Einstellungen

DI3-Einstellungen

DI4-Einstellungen

Trigger-Typ

Aktiv hoch

Aktiv hoch

Aktiv hoch

Aktiv hoch

Eingangsquelle

Keine

Keine

Keine

Keine

Validierungszeit

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO-Parameter

DO1-Einstellungen

DO2-Einstellungen

DO3-Einstellungen

Aktiver Typ

Aktiv hoch

Aktiv hoch

Aktiv niedrig

Eingangsquelle

SCHÜTZAUSGANG 1

Keine

Auslösestatus

Tag

Sonstige

Sonstige

Auslösung – DO

Ausgangstyp

Niveau

Niveau

Niveau

Impulszeit

0 ms

0 ms

0 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.