DOCA0257KO-01

개요

경고
의도하지 않은 장비 작동
해당 섹션에서 언급된 정확도 값은 균형 잡힌 조건 하에서 유효합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

LTMT main unit은 전류, 전압, 전력, 아날로그 입력, 온도 및 모터 관련 매개 변수의 실시간 값을 측정합니다.

LTMT main unit은 이러한 측정을 사용하여 보호, 제어, 모니터링 및 논리 기능을 수행합니다. 이 단원에서는 각 측정에 대해 자세히 설명합니다.

모든 매개 변수 값은 LTMT main unit에서 다음 인터페이스를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

  • LTMTCUF control operator unit.

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.