DOCA0257IT-01

Panoramica

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
I valori di precisione indicati nelle sezioni sono validi in condizioni di equilibrio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LTMT main unit misura i valori in tempo reale dei parametri specifici di corrente, tensione, potenza, ingressi analogici, temperatura e motore.

LTMT main unit utilizza queste misurazioni per eseguire funzioni di protezione, controllo, monitoraggio e logiche. Ogni misurazione è descritta nel dettaglio in questa sezione.

Tutti i valori dei parametri sono accessibili da LTMT main unit utilizzando le seguenti interfacce:

  • Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.