SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Adicionar o gateway à home page

Utilize a aplicação para adicionar o gateway a uma Casa. Antes de começar, certifique-se de que o gateway está ligado à fonte de alimentação e à rede Ethernet com cabo (ou seja, o LED Ethernet e Zigbee LED têm de estar acesos) ou à rede Wi-Fi (ou seja, o LED WLAN e Zigbee LED têm de estar acesos).
  1. Inicie sessão na aplicação.
  2. Selecione a casa à qual o gateway será adicionado (A).
  3. Na página inicial, toque no ícone + (B).

  4. Na página Adicionar dispositivo, proceda do seguinte modo:
    1. Toque em Digitalização automática.
    2. Se solicitado, siga as instruções exibidas na página.
    3. Toque em Iniciar digitalização.
    4. Toque no nome do dispositivo gateway apresentado na página da aplicação e siga os passos na aplicação.
Quando o processo estiver concluído, o gateway é exibido como um dispositivo na página principal.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.