SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Controladores das persianas

Comando de estores conectável

Abrir e fechar persianas remotamente ou definir automaticamente a posição da persiana em resposta a uma condição ou evento especificados.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Micromódulo Estores Wiser

Converte interrutores de botão de pressão mecânicos compatíveis em interrutores de tons inteligentes. Ligue até 10 botões de pressão mecânicos duplos.

NOTA: Os botões mecânicos de pressão têm de ser certificados para utilização em aplicações de 220-240 V CA.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.