SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Adicionar uma casa

Adicione uma home page a partir do menu Home Management na aplicação. As Divisões também podem ser adicionadas durante esta tarefa. Quando regista uma nova conta, também pode utilizar esta tarefa para configurar a Casa que é criada automaticamente no fim do registo.
  1. Na página Página inicial (A, B, C), toque no ícone Menu (A) e, em seguida, toque em Gestão inicial Adicionar página inicial > (B, C).

    NOTA: Se acabou de registar uma conta, já foi criada uma nova Casa para si. Toque em Adicionar nova casa em (C) e continue a partir do passo 2a.

  2. Na página Adicionar casa, proceda do seguinte modo:
    1. Nome e localização da Casa: Introduza (D) um nome para a casa e defina a localização da casa.
    2. Quartos: Crie (E, F)salas para corresponder aos espaços físicos onde os dispositivos estão localizados na casa.
      Selecione a partir de uma lista predefinida de nomes comuns de Divisão (E). Desmarque as salas que não pretende incluir. Para adicionar um nome de sala não listado, toque em Adicionar sala (F) e introduza o nome de sala pretendido.
    3. (Consulte G) Toque em Guardar.

Enquanto criador da Casa, a sua conta é automaticamente definida como o proprietário da Casa, de modo a que tenha controlo total sobre as definições da Casa. Consulte Níveis de acesso na aplicação.

Uma vez adicionados dispositivos à Casa, cada dispositivo pode ser atribuído a uma das Divisões criadas nesta tarefa.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.