SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Reguladores

Sintoma

Solução

Não é possível reduzir a intensidade de luz.

  • Reduzir/aumentar carga.

  • Permitir que o módulo regulador arrefeça em caso de sobreaquecimento.

Não é possível ligar

  • Permitir que o módulo regulador arrefeça em caso de sobreaquecimento.

  • Reduzir a carga.

  • Alterar carga.

  • Verificar os botões de pressão ligados externamente e os dispositivos associados/emparelhados:

    • No caso de um botão de pressão ligado externamente, verificar a cablagem entre o botão de pressão e o regulador.

    • No caso de dispositivos associados/emparelhados, remover as atribuições entre os dispositivos e voltar a aderir.

O nível de brilho alcança abaixo do valor predefinido.

  • Reduzir/aumentar carga.

  • Reduzir a luminosidade máxima.

A luz treme na luminosidade mínima.

Aumentar a luminosidade mínima (se a intermitência persistir, instalar um dispositivo de correção de carga 31LCDA).

Luz a tremer

  • Alterar carga.

  • Definir o modo RL LED.

  • Repor as predefinições se estiver a utilizar um micromódulo regulador.

Fraca capacidade de redução da intensidade de luz

  • Alterar intervalo de regulação de intensidade.

  • Definir o modo RL LED.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.