SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Configurar uma Ação para operar os dispositivos

É necessária executar uma Ação para operar os dispositivos , interruptor de luz, estore e regulador na Sala de estar. Configure a Ação definindo uma ou mais Tarefas.
NOTA: Este exemplo mostra a configuração do regulador de tensão.
  1. (Consulte A) Toque em Adicionar Tarefa.
  2. (Consulte B) Toque em Executar o dispositivo. Existem quatro tipos de tarefas que podem ser adicionadas à lista de ações em Automatização.
  3. (Consulte C) Selecione a chave do Regulador da Sala de estar a partir da lista.

  4. (Consulte D, E) Selecione o Interrutor (D) e definir o seu estado como Ligado (E).
  5. Toque em Guardar e Seguinte.

    (Consulte F) A Tarefa de alternância é exibida na secção Ação da página Automatização.
    SUGESTÃO: Se pretender eliminar uma ação criada, percorra a ação para a esquerda e toque na opção Eliminar. Para reordenar as ações existentes, toque sem soltar uma ação e arraste-a para a posição desejada na lista.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.