SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Adicionar um dispositivo

Adicionar um dispositivo a uma Casa utilizando a aplicação.
NOTA:
  1. Inicie sessão na aplicação.
  2. Selecione a casa à qual o dispositivo será adicionado (A).
  3. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Na Home page, toque no ícone + (B) (ou Adicionar dispositivo, se exibido).
    • Na página Wiser Gateway (C), toque em Adicionar .

  4. Na página Adicionar dispositivo (D), toque no dispositivo que pretende adicionar e siga as instruções na aplicação.
    NOTA: A lista real de dispositivos exibidos varia consoante os países.

  5. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Se o dispositivo tiver um código de instalação visível, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação (E). Digitalize o código de instalação impresso no dispositivo ou introduza o código manualmente e siga as instruções na aplicação.
    • Se o dispositivo não tiver o código de instalação visível, toque em Adicionar dispositivo sem código de instalação (F) e siga as instruções na aplicação.

Toque no dispositivo para aceder aos controlos, funções e configurações do dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.