SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivo de aquecimento

Termostato Encastrado Wiser 2 A

O Termostato de montagem embutida Wiser 2 A é utilizado principalmente para aplicações de aquecimento e arrefecimento à base de água, como aquecimento subpavimento à base de água e aquecimento por radiador.

NOTA:O termostato não é adequado para ligar diretamente um aquecimento elétrico.

Folha de instruções

Manual do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.