SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sensores

Sintoma

Causa possível

Solução

O sensor parou de comunicar o estado, mas está a funcionar normalmente.

O dispositivo pode estar a ser submetido a uma atualização de firmware «over-the-air» (OTA).

Aguarde a conclusão da atualização do firmware e verifique se o dispositivo está a comunicar o estado.

NOTA: A atualização do firmware é executada em segundo plano.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?