SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Botão/tecla do dispositivo e localizações de LED

Encontre a localização de botões, teclas e indicadores LED em vários dispositivos.

Micromódulo interruptor/estores Wiser

ATENÇÃO
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

(Consulte A) Botão Configurar/Repor Prima 3 vezes no bastidor para ativar.

(Consulte B) LED de estado

Micromódulo variador Wiser

ATENÇÃO
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

(Consulte A) Botão Configurar/Repor Prima 3 vezes no bastidor para ativar.

(Consulte B) LED de estado

Interrutor de Relé Wiser 10 A/Regulador de Botão de Pressão Universal LED/Interrutor de Controlo de Estores/LED Regulador de Botão de Pressão Universal de Multifios Ligado

(Consulte A) Botão de pressão

(Consulte B) LED de estado

Sensor de movimento Wiser com interrutor de 10 A/com LED regulador de pressão universal

(Consulte A) Botão de pressão

(Consulte B) LED de estado

LED Rotary Dimmer Universal Wiser/LED rotativo universal multifios ligado LED rotativo universal

(Ver A) Eixo do botão rotativo

(Consulte B) LED de estado

Conversor IV Wiser

(Consulte A) Botão Configurar/Repor (C/R)

(Consulte B) LED de estado da rede

Door Sensor Window/Door Sensor Door Sensor

(Consulte A) Tecla de Função

(Consulte B) LED de estado (visível na parte frontal da peça principal quando estiver intermitente ou aceso)

Wiser Motion Sensor Sensor

(Consulte A) Tecla de Função

(Consulte B) LED de estado (visível na face do sensor quando estiver intermitente ou aceso)

Sensor Fuga de Água Wiser Sensor de Fugas Sem Fios

(Consulte A) Tecla de Função

(Consulte B) LED de estado (visível na parte superior do sensor quando estiver intermitente ou aceso)

Sensor temperatura/humidade Wiser

(Consulte A) Tecla de Função

(Consulte B) LED de estado (visível na face do sensor quando estiver intermitente ou aceso)

Wiser Tomada Inteligente 16 A

(Consulte A) Botão de operação

(Consulte B) LED de estado

Câmara IP interior Wiser

(Consulte A) Ranhura para Micro SD Card

(Consulte B) LED de estado

(Consulte C) Botão Repor

Tomada conectável 16A

(Consulte A) Botão Redefinição

(Consulte B) LED de estado

Bateria de alarme de fumo/ Alarme Wiser Smoke 230 V/

(Consulte A) Botão Redefinição

(Consulte B) LED de suspensão

(Consulte C) LED de status

Termostato Encastrado Wiser 2 A

Consulte a (A) Botão Definir/Repor

EVlink Home Smart

EVH4AxxN2

Ver (A) Botão Parar

Ver LED de estado (B)

EVH4AxxNC

Ver (A) Botão Parar

Ver LED de estado (B)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.