SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sensores

Sensor janela/porta Wiser

Deteta quando as janelas e as portas são abertas ou fechadas e envia o estado para o gateway.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor movimento Wiser

Comunica a deteção de movimento ao hub Wiser (e dispositivo para executar funções configuradas), mede a luminância do ambiente e transmite estes dados ao hub Wiser. O limite de configurações de luminosidade e/ou deteção de movimento pode ser programado para determinar que ação deve ser tomada no momento.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor fuga de água Wiser

Quando o sensor está conectado ao Wiser e deteta a água no chão, o sensor envia um alarme de som e relata o evento para o gateway.

NOTA: O dispositivo pode funcionar como um produto autónomo quando não estiver ligado ao gateway. Este dispositivo também produz um alarme sonoro quando não está ligado ao gateway.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor temperatura/humidade Wiser

Mantém um ambiente confortável em casa ao detetar alterações na temperatura e humidade e ao permitir que o sistema Wiser responda ajustando os sistemas de controlo ambiental ligados, tais como ligar automaticamente um ar condicionado se a temperatura for elevada ou ligar um exaustor se a humidade for elevada.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?