SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Alarmes e notificações

A aplicação fornece alarmes para eventos significativos do sistema que requerem atenção urgente (como fuga de água) e notificações para eventos não urgentes, tais como acesso ao sistema e gestão de dispositivos.

A página Notificações

Os alarmes e notificações são armazenados na página Notificações (A). É possível abrir a página Notificação tocando no ícone Notificações (B).

Os novos alarmes e notificações são indicados por um ponto vermelho:

  • junto ao ícone Notificação e

  • ao lado dos separadores Alarme e Mensagem.

Opções de notificação

Toque no ícone Definições (engrenagem) na parte superior da página Notificações para aceder às Configurações de notificações. (Também pode aceder à página Definições de Notificações a partir da página Definições da aplicação tocando em Notificação da aplicação >.)

  • Ativar notificações: Um interrutor principal que ativa ou desativa todas as notificações (C).

  • Alarme: Ative ou desative alarmes de dispositivos como fuga de água, deteção de movimento e deteção de movimento da câmara (D).

  • Agenda Do-Não-Incomodar (Apenas Alarmes): Defina um ou mais períodos de tempo quando a função de alarme for desativada. É possível definir horários únicos ou repetições. Um agendamento pode afetar todos os alarmes do dispositivo ou somente alarmes do dispositivo selecionado (E).

  • Mensagem: Ative ou desative todas as mensagens, incluindo mensagens relacionadas com casa, conta, remover dispositivo, adicionar, atualizar e repor a fábrica (F).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.