SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Remover um dispositivo/Restaurar predefinições de fábrica

Restaure um dispositivo para as predefinições de fábrica para resolver um problema com um dispositivo ou remova-o do sistema para utilização noutro local.
NOTA: Após restaurar as predefinições de fábrica, o dispositivo é removido do sistema e todas as definições de configuração efetuadas no dispositivo serão perdidas.
  1. (Consulte A) Toque no dispositivo na página Inicial.
  2. (Consulte B) Toque no ícone Editar (caneta).
  3. (Consulte C) na página Definições do dispositivo, toque em Remover e Repor dispositivo de fábrica e siga os passos na aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?