SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Repor o gateway

Elimine as definições existentes de um gateway para instalação ou para remover um gateway do sistema. Também poderá ser necessário restaurar o gateway.

A ferramenta de redefinição/ejeção gateway é necessária para pressionar o botão «R».

Existem duas opções de redefinição:

  • Redefinição de nível 1 (restaura apenas as configurações de Ethernet/WLAN).
  • Redefinição de nível 2 (após a redefinição com êxito, todos os dados de configuração, do utilizador e da rede são eliminados).
  1. (Consulte A) Localize o botão Repor na parte lateral do gateway.
  2. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Redefinição de nível 1: Mantenha pressionado o botão Repor durante 5 seg. (máx. 15 seg.).

      O LED de Ethernet (B) e o LED de WLAN (C) piscam uma vez.

    • Redefinição de nível 2: Mantenha pressionado o botão Repor durante mais de 15 seg.

      O LED de Ethernet (B) e o LED de WLAN (C) piscam 3 vezes.

  3. Solte o botão Repor.

O gateway reinicia. Isto demora cerca de 40 s.

Após uma redefinição de Nível 2, todas as configurações retornam aos valores de predefinição originais. O firmware mais recente do Zigbee também é transferido do anfitrião ativo atual e instalado, apagando quaisquer configurações de rede existentes.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.