SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Requisitos do sistema

Para utilizar a aplicação, o seu telemóvel devem suportar sistemas operativos e versões particulares.

Sistemas operativos suportados:

  • Android™ OS versão 7 e superior
  • Apple® iOS 11 e superior
NOTA:
  • Quando uma nova versão de um sistema operativo é lançada, pode levar algum tempo até que o sistema Wiser seja totalmente compatível com essa versão.

  • A utilização de aplicações da Schneider Electric com um telefone Android que tenha contornado as restrições ou um iPhone desbloqueado, anula todas as garantias associadas à aplicação.

  • A compatibilidade das interfaces com telemóveis depende da versão de software instalada no seu telemóvele pode mudar com uma atualização de software. Devido ao grande número de telemóveis disponível no mercado, a compatibilidade e funcionalidade do seu telemóvel com a aplicação não pode ser garantida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.