SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Atribuir um dispositivo a uma Divisão

Organize dispositivos em Divisões para representar a sua localização física na casa.
  1. Na página inicial, toque no ícone Menu (A) e em Home Management (B).

  2. Toque na casa onde a divisão está localizada (C) e, em seguida, toque em Gestão da divisão (D).

  3. Selecione a Sala à qual o dispositivo deve ser atribuído (E).

  4. Na página Definições da divisão, escolha um dispositivo listado em Adicionar dispositivos(F). Toque no ícone Adicionar (+) ao lado do dispositivo para o atribuir à Divisão.

  5. Opcional:
    • segure nos dispositivos da sala e os classifique na ordem desejada para organizar a sala.
    • Toque no ícone Remover (-) para anular a atribuição de um dispositivo à divisão (H).
  6. Toque em Guardar quando terminar.

O dispositivo pode ser acedido selecionando o separador Divisão aplicável na Página inicial.

SUGESTÃO: Se selecionar uma sala a partir da página inicial e, em seguida, adicionar um novo dispositivo a partir dessa página, esta é automaticamente atribuída a essa sala.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.