SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Suporte para dispositivos alimentados por bateria

Por predefinição, um sistema com um gateway pode suportar até 10 dispositivos alimentados por bateria, tais como sensores. Os sistemas que também incluem dispositivos alimentados pela rede elétrica, tais como interruptores de luz, podem suportar dispositivos alimentados por bateria adicionais.

A razão para tal é que os dispositivos alimentados pela rede elétrica no sistema também agem como extensores de rede do sistema.

O exemplo de sistema apresentado no diagrama seguinte inclui um gateway (A) e dois interrutores de luz alimentados pela rede elétrica (B). Cada dispositivo alimentado pela rede elétrica pode alojar até 10 dispositivos alimentados por bateria (C), por isso este exemplo de sistema pode suportar um total de 30 dispositivos alimentados por bateria.

SUGESTÃO: Instale e coloque em funcionamento todos os dispositivos alimentados pela rede elétrica antes de colocar em funcionamento os dispositivos alimentados por bateria. Isto fornece a capacidade máxima de alojamento antes de adicionar os dispositivos alimentados por bateria.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?