SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Limites do sistema Wiser

Ao colocar em funcionamento um sistema Wiser, é importante compreender os limites do sistema, como o número máximo de dispositivos suportados. Para o melhor desempenho, é necessário executar o sistema a 80%.

Componente do sistema

Wiser Gateway Limits

Dispositivos

Máx. 120 dispositivos numa única Casa

Máx. 120 dispositivos numa única Divisão

Máx. 20 dispositivos atribuídos a um botão de interruptor sem fios

Máx. 10 dispositivos alimentados por bateria por dispositivo alimentado por rede elétrica. Consulte Suporte para dispositivos alimentados por bateria para mais informações.

Casas, Divisões e Membros

20 é o número recomendado para casa por conta.

Máx. 20 casas (número recomendado)

O instalador será o proprietário da Casa até a entrega ser bem sucedida.

Máx. 20 Divisões numa Casa (número recomendado)

Máx. 20 Membros numa Casa (número recomendado)

Grupos de dispositivos

Máx. 200 dispositivos num Grupo

Máx. 200 dispositivos num Grupo

Máx. 100 Grupos de dispositivos numa única Casa

Máx. 100 Grupos de dispositivos numa única Casa

Horários do Dispositivo

Máx. 10 Horários por dispositivo

Momentos/Automatizações

Máx. 80 Momentos numa única Casa

Máx. 80 Ações num Momento/Automatização

Máx. 1000 Ações numa única casa
(o total de ações em Momentos e Automatizações não pode exceder 1000)

Máx. 10 Condições numa única Automatização

Para informações sobre a distância recomendada entre o gateway, dispositivos e sensores, consulte Selecionar uma localização para o gateway. A distância entre o concentrador e o dispositivo, o dispositivo e o dispositivo e o sensor depende dos materiais de construção ou da interferência no meio, pode ser uma gama muito mais longa, em ar aberto, sem qualquer interferência.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.