SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Requisitos da rede Wi-Fi

O sistema Wiser requer Wi-Fi com acesso à Internet. O router de rede Wi-Fi tem de cumprir determinados requisitos para que o sistema funcione.
NOTA: O sistema Wiser só suporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz.

Requisitos do router

O router Wi-Fi tem de cumprir os seguintes requisitos:

  • O router deve ter uma firewall integrada.

  • Todos os dispositivos devem estar localizados atrás da firewall do router.

  • O router tem de suportar o protocolo de segurança WPA2 ou superior.

Indisponibilidade de Wi-Fi

Poderá ocorrer uma situação em que não exista um Wi-Fi quando estiver a instalar dispositivos numa nova casa. Neste caso, aconselha-se a utilização de outro dispositivo móvel para estabelecer um hotspot Wi-Fi durante a colocação em funcionamento.

NOTA: Neste caso, aconselha-se utilizar um módulo Wi-Fi de bolso com um SIM 4G para estabelecer um hotspot Wi-Fi durante a colocação em funcionamento. Em alternativa, pode ser utilizado outro telefone para o hotspot.
Depois de configurar o hotspot, siga Ligação no modo Wi-Fi- Gateway .
NOTA: O sistema pode ser fisicamente operado a partir de interruptores em caso de indisponibilidade de Wi-Fi, após a conclusão da colocação em funcionamento.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.