SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Visão geral do sistema Wiser™

O sistema Wiser fornece uma solução fácil, conveniente e flexível para o controlo de dispositivos domésticos.

O gateway Wiser é o centro do sistema, processamento de pedidos de controlo e relatórios de estado para dispositivos Wiser ligados.

Utilize a aplicação Wiser by SE para configurar o sistema Wiser, controlar os dispositivos Wiser e receber notificações.

Com uma conta pessoal e a aplicação Wiser by SE num telemóvel, os utilizadores podem controlar os dispositivos Wiser na sua casa, a partir de qualquer local onde a internet esteja disponível para ambos os telemóveis e Wiser gateway.

SUGESTÃO: Pode seguir o Wiser Página Web de boas-vindas para obter mais informações sobre o produto e as funcionalidades.
Para Espanha: Visite: https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?preferencialPaís=sim
Para Portugal: Visite
SUGESTÃO: Pode seguir o Wiser Página Web de boas-vindas para obter mais informações sobre o produto e as funcionalidades.
Para Espanha: Visite: https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?preferencialPaís=sim
Para Portugal: Visite https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp?gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFsh9idRdWTx_RyGaiwYMTkXkzeYhbapV9ltJpk_wzgf8uJGqZ4GC gkaAtlrEALw_wcB
SUGESTÃO: Pode seguir o Wiser Página Web de boas-vindas para obter mais informações sobre o produto e as funcionalidades.

Para Espanha:Visite:https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?preferencialPaís=sim
Para Portugal: Visite https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp?gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFsh9idRdWTx_RyGaiwYMTkXkzeYhbapV9ltJpk_wzgf8uJGqZ4GC gkaAtlrEALw_wcB

Grupos de dispositivos

Opere dispositivos Wiser idênticos em conjunto, a partir do controlo local num dos dispositivos ou utilizando a aplicação Wiser.

Utilize a funcionalidade Grupo na aplicação Wiser para combinar muitos dispositivos idênticos e operá-los como uma unidade. Por exemplo, crie um grupo de três interruptores de luz Wiser para operação com várias vias.

Grupos de dispositivos Assistência de controlo
Lâmpadas, Interruptores/Reguladores de iluminação Iluminação e regulação
Estores/Persianas/Cortinas Estores e persianas motorizados
Tomadas/Adaptadores Fornecimento elétrico
Aquecimento Temperatura
Câmaras Segurança e privacidade
Energia Monitoriza o consumo de energia
Segurança e Sensores Alarme de fumo, Ocupação da divisão, abertura ou fecho da janela/porta, temperatura e humidade, fuga de água

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • Iluminação e regulação

  • estores e persianas motorizados

  • conexão e medição de tomadas elétricas

  • aquecimento

  • equipamento controlado por infravermelhos (televisões, sistemas de áudio, ar condicionado de sistema split)

Sensors are also available to record and report the following:

  • ocupação do quarto

  • nível de luz ambiente

  • abertura ou fecho de janelas/portas

  • temperatura e humidade

  • fuga de água

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.