SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Ligação do modo Ethernet- Gateway

  1. Localize a porta Ethernet (A) no gateway.
  2. Ligue um cabo Ethernet entre o gateway e o router para se adequar ao método de instalação utilizado para o gateway:
    • Instalação da caixa de parede (B)

    • Montagem na parede com dois parafusos (C)

Tem de adicionar o gateway à aplicação antes de poder adicionar dispositivos para os controlar. Para tal, primeiro transfira e instale a aplicação no seu telemóvel (consulte A transferir a aplicação) e registar uma conta de utilizador. Em seguida, é possível adicionar o gateway e, opcionalmente, ligue o gateway para o router de rede por Wi-Fi.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.