SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Controlo de e persianas

Sintoma

Solução

Não é possível controlar e persianas conectáveis.

  • Verificar a alimentação de corrente.

  • Desligar a alimentação do interruptor de controlo dos e persianas e voltar a ligar a alimentação.

  • Verificar a carga.

  • No caso de um botão de pressão externo, verifique a cablagem.

  • Reagrupar dispositivos.

O controlo e persianas não está a ir para a posição pretendida.

Voltar a calibrar o controlo estores e . Consulte Calibrar estorese persianas

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.