SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Diferenças entre Momentos e Automatizações

Existem algumas funcionalidades comuns a Momentos e Automatizações. Outros recursos aplicam-se apenas a um deles.

Páginas de configurações de Momento e Automatização na aplicação

Funcionalidade

Descrição

Momento

Automatização

(Consulte A) Nome e fundo

Escolha um nome exclusivo e defina um fundo personalizado a partir de uma seleção predefinida, da sua câmara ou de álbuns de fotografias.

Sim

Sim

(Consulte B) Ação* (* A Ação consiste em uma ou mais Tarefas.)

Executar uma automatização.

Não

Sim

Ative ou desative um Momento ou Automatização (por exemplo, se se ausentar por um período prolongado).

Sim

Sim

Enviar uma notificação quando a automatização for acionada.

Não

Sim

Defina um tempo de atraso para que o Momento/Automatização funcione uma vez acionado.

Sim

Sim

Selecione um dispositivo e configure as definições a serem aplicadas quando o Momento/Automatização é acionado.

Sim

Sim

(Consulte C) Mostrar na Página principal

Apresentar um momento na home page (toque no momento para operar).

Sim

Não

(Consulte D) Condições

Acione uma Automatização com base em uma ou mais condições, incluindo temperatura/humidade/clima, hora (incluindo pôr do sol/nascer do sol num local designado) e operação ou saída do dispositivo.

Não

Sim

(Consulte E) Período efetivo

Configurar quando uma Automatização pode ser acionada. As opções incluem Dia e Noite com base na localização de uma Casa, um período de tempo personalizado e a repetição em dias da semana.

Não

Sim

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.