SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Ligação no modo Wi-Fi- Gateway

O modo Wi-Fi é utilizado para ligar o gateway através do método sem fios. Pode ocorrer uma situação quando a ligação Ethernet não está disponível para instalar o gateway . Por exemplo, a localização do router ou a instalação numa nova casa com o router ainda não está disponível, pelo que o instalador pode escolher o modo Wi-Fi. .
Pré-requisito:
  • O Wi-Fi é suportado no gateway . O código de data tem de ser 2037 e superior quando é retirado da caixa. Para atualizar o firmware mais recente, ligue o gateway à Ethernet (consulte Ligação do modo Ethernet- Gateway ).

  • Para instalar o gateway por modo Wi-Fi, o utilizador tem de ter uma conta na Aplicação. Para mais informações sobre a criação de uma conta de utilizador, consulte Criar uma conta.

  • O Wi-Fi no telemóvel tem de estar ativo.

  • O router Wi-Fi, gateway e telemóvel deve ser o mais próximo possível.

  • As seguintes normas são cumpridas com base no código de data do gateway

    Modo de funcionamento Código da data/número da versão SSID Palavra-passe Tempo de ligação Wi-Fi Tempo de extensão
    Modo de utilizador 2037 ou posterior / 1.40.0 ou posterior WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 minutos

    Não aplicável

    - 1.49.0 ou posterior

    WiserGW_XXXXXX

    vazio

    10 minutos

    Não aplicável

    Modo de instalação

    - 1.49.0 ou posterior

    WiserGW_XXXXXX

    vazio

    1 hora

    3 vezes

  1. Inicie sessão na Aplicação.
  2. Selecione a casa onde está localizado o gateway (A) e, em seguida, toque no ícone + (B) ou Adicionar dispositivo .

  3. Na página Adicionar dispositivo, toque em Adicionar manualmente (C). Em seguida, selecione gateway sob os dispositivos listados.
    NOTA:
    • Não toque em Auto Scan como o

      o gateway não está visível no modo Wi-Fi em Análise Automática
    • A lista dispositivos varia consoante o país.

    • As imagens do dispositivo na captura de ecrã abaixo são apenas para efeitos de representação. No entanto, o ecrã real na aplicação varia em função dos dispositivos disponíveis no seu país.

    .

  4. Ao selecionar o hub , você receberá opções para selecionar os modos de instalação do hub . Selecione Modo Wi-Fi para instalar (D).

  5. Toque em Confirmar quando receber a Notificação (E).

  6. Clique em Avançar (F) quando chegar à página Como preparar.

       
  7. É exibida uma animação sobre Como emparelhar o dispositivo. Siga os passos para concluir o pareamento, toque em Confirmar interrutores do LED AP (G) e toque em Seguinte (H). Em seguida, ser-lhe-á exibida uma página com a rede Wi-Fi disponível. Introduza a palavra-passe Wi-Fi (I) e toque em Seguinte (J).
    NOTA: Utilize uma ferramenta de ejeção (como mostrado na animação) para pressionar de forma curta o botão "R" para ativar o gateway para o modo Wi-Fi. A janela de emparelhamento dura 3 minutos (quando o código de data é 2037 ou posterior). No caso de outra versão, a janela de emparelhamento dura 10 minutos.

  8. Quando a ligação Wi-Fi for bem sucedida com o gateway(K), será criada uma rede de hotspots com o nome Wi-Fi WiserGW_XXXXXX (I). Toque em Ir para Ligar (L).
    Em seguida, ser-lhe-á solicitado que aceda à página de definições do telefone para estabelecer ligação à rede Wi-Fi. Toque em WiserGW_XXXXXX para ligar-se ao Wi-Fi. Recomenda-se que aceda às definições do telefone e verifique a WiserGW como a rede Wi-Fi e, a seguir, tente estabelecer a ligação.
    NOTA:
    • Os últimos 6 dígitos na rede Wi-Fi (WiserGW_XXXXXX) representam o número Ethernet MAC identificado na parte de trás do dispositivo.

    • A palavra-passe predefinida para a rede Wi-Fi - WiserGW_XXXXXX é wisersmarthome.

  9. Após ligar o telemóvel à rede Wi-Fi com êxito, regresse à Aplicação. Quando a ligação está a progredir, o modo Wi-Fi de instalação está concluído. Toque em Concluído para terminar.
    NOTA: Se a instalação estiver a ser efetuada numa nova casa e ainda não tiver ocorrido nenhum router (por exemplo, utilizando um módulo Wi-Fi 4G de bolso), consulte os passos após a instalação estar concluída .
    NOTA: Se a instalação tiver sido efetuada numa nova casa onde não existia Wi-Fi disponível (consulte Indisponibilidade de Wi-Fi no Requisitos da rede Wi-Fi). Certifique-se de que segue os passos para a transferência da propriedade Home (consulte Transferir a propriedade da Casa ) após a conclusão da instalação.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.