SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interruptores de luz

Interruptor conectável 10 A

Controla as luzes numa divisão ou liga/desliga automaticamente as luzes de forma a responder a uma condição ou evento específico.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Detetor de movimento com interruptor 10 A conectável

Controla as luzes numa divisão ou liga/desliga automaticamente as luzes de forma a responder ao movimento detetado, a uma condição específica ou a outro evento.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Micromódulo interruptor Wiser

Converte comutadores de botão de pressão mecânicos compatíveis em interrutores inteligentes. Ligue até 10 botões de pressão mecânicos compatíveis.

NOTA:Aplicações de botões mecânicos.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.