SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Visão geral da colocação em funcionamento do sistema

Para colocar em funcionamento o sistema Wiser, instale primeiro os dispositivos e em seguida configure o sistema utilizando a aplicação.

A colocação em funcionamento do sistema inclui estes passos.

Instalar e testar dispositivos Wiser.

Consulte Instalar e testar dispositivos.

Certifique-se de que a rede Wi-Fi está preparada para o sistema.

Consulte Requisitos da rede Wi-Fi.

Ligue o gateway à rede Wi-Fi. O modo de ligação é o modo Ethernet para ligar o gateway. Para eventuais passos adicionais relativos à colocação em funcionamento, é necessária uma aplicação.

NOTA: O cabo Ethernet é fornecido separadamente.

Consulte Ligar o gateway à Internet.

Transfira e instale a aplicação.

Consulte Transferir a aplicação.

Crie uma conta para utilizar a aplicação.

Consulte Criar uma conta da aplicação.

Configure uma Casa, Divisões e adicione membros da Casa.

Consulte Trabalhar com casas.

Associe o gateway à Casa.

Consulte Configurar o gateway.

Adicione dispositivos à Casa, atribua dispositivos a Divisões e configure as definições do dispositivo.

Consulte Configurar dispositivos.

Defina dispositivos para funcionarem em conjunto, manualmente ou em resposta a um horário ou evento.

Ver Momentos e Automatizações.

Quando concluir estes passos, o sistema estará pronto para ser utilizado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.