SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Alarme Wiser Smoke 230 V / Alarme Wiser Smoke - Bateria

Problema

Resolução/ação

O dispositivo não emite som quando testado

  1. Confirme se o interruptor on/off está na posição ON (ligado) ou se o dispositivo está corretamente instalado. Se não tiver a certeza, retire e reinstale o dispositivo.

  2. Prima o botão de teste/silêncio até ouvir um som de alarme. Não prima consecutivamente.

  3. Se o problema persistir ou se tiver dúvidas sobre a garantia, contacte o centro de atendimento ao cliente.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.