SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos com sensores de movimento

Sintoma

Causa possível

Solução

A carga não liga automaticamente.

NOTA: Isto não se aplica ao Sensor teto Wiser alimentado a bateria.

A deteção de brilho para o sensor é fraca.

Aumentar a sensibilidade de deteção nas definições do dispositivo.

A carga não desliga automaticamente quando uma Automatização é acionada.

A Automatização pode incluir uma Ação de atraso definida como demasiado longa.

Reduzir o tempo de atraso da Ação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?