SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Trabalhar com a casa

Crie uma Casa, adicione Divisões para representar as áreas com dispositivos e adicione membros da Casa.

Na aplicação, uma Casa define um grupo de pessoas, divisões e dispositivos como uma unidade. Eis alguns exemplos:

  • Habitação unifamiliar: Crie uma Casa para todos os ocupantes, divisões e dispositivos na habitação.

  • Habitação multifamiliar: Criar uma Casa para ocupantes, divisões e dispositivos localizados numa parte de uma habitação e outra Casa para ocupantes, divisões e dispositivos localizados noutra parte da habitação.

Um dispositivo só pode ser adicionado a uma Casa de cada vez. Uma vez adicionado um dispositivo, apenas os membros dessa Casa podem controlar o dispositivo.

NOTA: Um administrador de uma Casa pode partilhar* um dispositivo com um utilizador que não seja membro da Casa. Por exemplo, partilhe os dispositivos numa divisão de convidados com alguém que fique hospedado por um curto período de tempo.

* Não é possível partilhar alguns tipos de dispositivos. Em tais situações, são fornecidas recomendações na aplicação.

Uma pessoa pode ser membro de várias Casas e operar qualquer dispositivo que tenha sido adicionado a uma dessas Casas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.