SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Selecionar uma localização para o gateway

O gateway é o controlador do sistema e deve estar dentro de um intervalo de todos os dispositivos para que o sistema funcione corretamente.

A localização ideal para o gateway é determinada pelo seguinte:

  • Disposição do edifício onde o sistema está instalado

  • Localização de outros dispositivos que serão utilizados no sistema

Referindo-se ao diagrama seguinte, é mais importante localizar o gateway (A) o mais central possível para a área ocupada por todos os dispositivos alimentados pela rede (B), como interrutores e reguladores de iluminação. A proximidade de dispositivos alimentados por bateria (C) também deve ser considerada no contexto da dica mencionada após o diagrama.

SUGESTÃO: O sensor de movimento alimentado por bateria na garagem (D) está muito longe do gateway. No entanto, o sensor pode ligar-se ao gateway através do dispositivo alimentado por rede elétrica, sendo usado como o interruptor de luz da garagem (E). Isto acontece porque os dispositivos alimentados pela rede elétrica também atuam como extensores de rede do sistema. Considere isto ao decidir onde localizar o gateway.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.