SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Entrar numa casa

Antes de o proprietário da Casa mudar para a nova Casa, o instalador é aconselhado a concluir as seguintes atividades. Como resultado, o proprietário da Casa pode aceder e utilizar a sua casa inteligente Wiser com a sua Internet de casa.
Passos a serem executados pelo instalador:
  1. Registe-se na aplicação Wiser utilizando um endereço de correio eletrónico ou um número de telemóvel válido.

    Consulte Criar uma conta.
  2. Certifique-se de que todos os dispositivos estão ligados e de que o Gateway tem uma ligação Ethernet antes da configuração para concluir o processo de colocação em funcionamento. A seguir, configure as definições do dispositivo.

    NOTA: O emparelhamento com outros dispositivos ativos BLE e Wi-Fi também pode ser realizado durante este passo.
  3. Configure os Momentos e Automatizações na aplicação.

  4. Gere o código de convite/resgate e anote-o no cartão de apresentação fornecido na caixa/pacote. Certifique-se de que o deixa no Gateway ou na Página Inicial.

    Consulte A aderir a uma casa.

Passos a serem executados pelo proprietário da Casa:

  1. Registe-se na aplicação Wiser utilizando um ID de e-mail ou um número de telemóvel válido.

    Consulte Criar uma conta.
  2. Associe-se a uma Casa fornecendo o código de convite escrito no cartão de apresentação.

  3. Ligue o Wiser Gatewaye ligar ao Gateway utilizando o router através do cabo Ethernet. Consulte Ligação do modo Ethernet- Gateway

    NOTA: O cabo Ethernet é fornecido na embalagem/caixa. Assim, aconselha-se a ir buscar à parte e utilizar o cabo para ligar ao router para um melhor desempenho. Se o proprietário da casa necessitar de Gateway utilizando Wi-Fi, consulte Ligação no modo Wi-Fi- Gateway
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.