SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivo de energia

Energia PowerTag

O PowerTag E (a seguir designado PowerTag) é um sensor de energia de comunicação sem fios compacto, robusto e fácil de instalar. É utilizado em conjunto com o Gateway/Hub para recolher informações de cada circuito equipado para identificar o consumo de energia de cada carga ligada. Foi concebido especificamente para gerir o consumo de energia em instalações residenciais novas e já existentes. Monitoriza e mede a energia e a potência em tempo real, fornecendo também uma visibilidade completa da transferência de energia entre a fonte de alimentação e as cargas.

Folha de instruções (PDF)

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

EVlink Home Smart

O EVlink Home Smart proporciona aos proprietários de casa uma experiência de carregamento simples e inteligente. Esta estação de carregamento é um aparelho elétrico que fornece energia elétrica para carregar veículos elétricos de ligar à corrente “plug-in” para áreas interiores e exteriores privadas. A aplicação Wiser para gestão de energia residencial permite um acesso fácil para monitorizar e controlar remotamente a experiência de carregamento. Agende o carregamento para utilizar a opção de carregamento de energia renovável. Este ajuda os proprietários a otimizar o consumo, a evitar excedentes de energia e reduzir a pegada de carbono.

Folha de instalação (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.