SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Configuração geral do dispositivo

Ajuste as configurações do dispositivo, mude o nome de um dispositivo, reatribua um dispositivo a outra Divisão, realize atualizações de firmware e muito mais.

Os dispositivos podem ser configurados de várias maneiras, dependendo do tipo de dispositivo. Na aplicação, as configurações do dispositivo são agrupadas nas páginas Detalhes do Dispositivo (Mais) e Configurações.

  1. Na página inicial, toque num dispositivo para abrir a página de controlo do dispositivo. Além disso, pode tocar sem soltar no dispositivo para abrir a página de controlo do dispositivo.
  2. Na página de controlo do dispositivo, execute uma das seguintes ações:
    • Toque no ícone Caneta (Editar) (A) para visualizar a página de detalhes do dispositivo (Mais) (ver Passo 3).
    • Se exibido, toque em Agendamento (B) para operar o dispositivo em um determinado momento. (Outros tipos de dispositivos podem apresentar diferentes opções de configuração aqui, ou nenhuma.)
    • (C) Toque em Definições (C) para abrir a página Definições específicas do dispositivo (consulte o Passo 4).

  3. Na página Detalhes do dispositivo (Mais), execute uma das seguintes ações:
    • Mude o nome do dispositivo, altere o ícone do dispositivo ou atribua o dispositivo a uma sala diferente (D). Encontre informações sobre o dispositivo.
    • Pesquise as FAQs relacionadas com o dispositivo, forneça comentários ao programador da aplicação relativamente ao dispositivo ou verifique se está disponível uma atualização do firmware do dispositivo (E).
    • Toque em Remover e Dispositivo de reposição de fábrica para restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica originais (F).
      NOTA: Todas as definições do dispositivo serão perdidas e os detalhes do dispositivo serão removidos da nuvem, restaurando efetivamente o dispositivo para o seu estado original antes da utilização.
  4. Na página Definições, ajuste as definições específicas do dispositivo. (As configurações disponíveis variam consoante o tipo de dispositivo.) (G)
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.