SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos Wiser suportados

Os dispositivos apresentados na tabela seguinte estão disponíveis para serem utilizados no sistema Wiser.

Siga os links de Instruções de Instalação do dispositivo para obter as instruções de instalação do dispositivo.

IMPORTANTE: Estes dispositivos não devem ser utilizados em aplicações de segurança e destinam-se apenas a utilização residencial geral.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.