SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos elétricos

Tomada smart 16 A Wiser

Controla vários dispositivos elétricos, por exemplo, iluminação de chão, rádios, ventiladores ou máquinas de café, utilizando a aplicação. Monitorize o consumo de energia dos dispositivos ligados.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Tomada de corrente única ligada 16 A — Unica

Saída de tomada única conectada 16A — SysM/SysD

Com a tomada conectável 16A pode controlar e monitorizar remotamente o consumo de energia da carga ligada.

Folha de instruções (PDF) — Unica

Manual do Utilizador do Dispositivo — Unica

Folha de instruções (PDF) — SysM/SysD

Manual do Utilizador do Dispositivo — SysM/SysD

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.