SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sistema geral

Problema

Causa possível

Solução

Ao adicionar um dispositivo, o dispositivo é rejeitado ou não será associado.

O dispositivo pode não ser suportado pelo sistema.

Utilizar apenas dispositivos listados em Dispositivos Wiser suportados.

Não é possível adicionar um utilizador de outro país a uma Casa ou partilhar um dispositivo com esse utilizador.

Se o utilizador for de outro país, os detalhes da conta podem ser armazenados numa região diferente. Consulte para mais informações.

Os utilizadores podem criar outra conta utilizando um código de país na mesma região que a Casa a que pretendem aderir.

NOTA: Os utilizadores não podem aceder às suas próprias Casas com a nova conta e têm de iniciar sessão na aplicação com os respetivos detalhes de conta originais para o fazer.

O dispositivo não consegue ligar ao Gateway. Após premir 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a vermelho/verde durante 30 s.

NOTA: Isto não se aplica aos sensores ou a Tomada smart.

O modo de emparelhamento foi alterado.

Prima o botão Redefinição no dispositivo 3 vezes e, em seguida, mantenha premido durante 20 s até o LED piscar a vermelho. O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

O sistema não consegue ligar à Internet através do router de rede Wi-Fi.

As definições da porta do router podem não estar corretamente definidas para o acesso do sistema à Internet.

Verifique se as seguintes portas do router estão abertas:

  • Porta 443 883 1443

  • Porta 6667

  • Porta 6668

  • Porta 6669

  • Porta 6608

  • Porta 6681

  • Porta 6682

IMPORTANTE: Para segurança cibernética, verifique se todas as portas não utilizadas estão fechadas.

Dispositivos Wi-Fi e câmara interior

Problema Solução
O sistema não consegue localizar um dispositivo Wi-Fi ao comissionar.

Verifique se o telemóvel está ligado à VPN nas definições do telemóvel. Se for este o caso, desligue a VPN enquanto coloca o dispositivo Wi-Fi em funcionamento.

NOTA: Algumas ligações VPN são automaticamente ligadas após alguns minutos se desligadas (por motivos de segurança), pelo que poderá ter de desligá-las várias vezes, por exemplo, se colocar em funcionamento vários dispositivos Wi-Fi.

Micromódulo variador, relé, estore

Problema Solução
O botão configurar/repor não pode ser operado devido a uma posição de trabalho inconveniente. Ligue um botão mecânico (interrutor de mola) ao terminal L (fio ativo) e 1 (interrutor). Pode então ser utilizado um botão de pressão em vez do botão configurar/repor.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.