SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Mudar a ligação Ethernet do gateway Ethernet para Wi-Fi (opcional)

Utilize Wi-Fi para ligar o gateway ao router de rede para que o cabo Ethernet deixe de ser necessário.

Antes de executar esta tarefa, confirme que o telemóvel e gateway estão ambos ligados ao router de rede Wi-Fi.

  1. Na aplicação, selecione o gateway para a mesma rede Wi-Fi.
    NOTA: Nesta fase, o cabo de Ethernet ainda deve estar ligado.
  2. Toque no ícone Definições (engrenagem) (A).

  3. Na página Configurações, toque em Configuração de rede IP (B).

  4. Toque no botão Wi-Fi separador, definir o SSID e Password para o router de rede Wi-Fi e, em seguida, toque em AplicarC).

  5. Assim que a ligação Wi-Fi for bem sucedida, remova o cabo Ethernet do gateway .

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.