SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interfaces de utilizador

Módulo de botão de pressão conectável, simples/duplo

Com o módulo do botão de pressão conectável, pode realizar várias funções, dependendo do mecanismo, como:

  • Conexão, regulação e controlo de persianas

  • Recuperar, alterar e gravar cenários de luz e persianas

NOTA: Os módulos de aplicação devem ser usados quando os dispositivos do System M e do System Design são usados.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Interruptor sem fios conectável simples/duplo

O interruptor sem fios conectável simples/duplo é utilizado para controlar um grupo de dispositivos Zigbee na mesma rede Zigbee.

O dispositivo pode ser configurado através da aplicação Wiser ou pode ser emparelhado com outros dispositivos Wiser Zigbee.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.