SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interruptores

Sintoma

Solução

A carga conectada não liga.

  • Verificar a alimentação de corrente.

  • Desligar o dispositivo e voltar a ligar.

  • Verificar a carga.

  • No caso de um botão de pressão externo, verifique a cablagem.

  • Reagrupar dispositivos.

A carga conectada está permanentemente ligada.

Reduzir o tempo de atraso de deteção na aplicação.

NOTA: Esta definição apenas está disponível no relé SmartMove.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.