SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Skillnader mellan Scenarier och Automationer

Det finns vissa funktioner som är gemensamma för både Scenarios och Automationer. Andra funktioner gäller bara i det ena eller det andra.

Sidorna med inställningar för Scenario och Automationer i appen

Funktion

Beskrivning

Scenario

Automation

(Se A) Namn och bakgrund

Välj ett unikt namn och ange en anpassad bakgrund från ett förinställt urval, din kamera eller dina fotoalbum.

Ja

Ja

(Se B) Åtgärd* (* Åtgärden omfattar en eller flera uppgifter.)

Utför en automatisering.

Nej

Ja

Aktivera eller inaktivera ett Scenario eller en Automation (om du till exempel kommer att vara borta under en längre tid).

Ja

Ja

Skicka ett meddelande när automatiseringen har utlösts.

Nej

Ja

Ställ in en fördröjningstid innan Scenariot/Automationen ska börja fungera efter aktivering.

Ja

Ja

Välj en enhet och konfigurera inställningar som ska användas när Scenariot/Automationen aktiveras.

Ja

Ja

(Se C) Visa på Hem-sidan

Visa ett ögonblick på startsidan (knacka på ögonblicket för att använda).

Ja

Nej

(Se D) Villkor

Utlöser en automation baserad på ett eller flera villkor, inklusive temperatur/fuktighet/väder, tid (inklusive solnedgång/soluppgång vid en angiven plats) och enhetens användningssätt eller utsignal.

Nej

Ja

(Se E) Giltighetsperiod

Konfigurera när en funktion kan aktiveras. Alternativen är dag och natt baserat på platsen för Hem, en anpassad tidsperiod och upprepning med avseende på veckodagar.

Nej

Ja

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.