SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wiser- radiatortermostat

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Termostaten svarar inte eller så mäter appen inte temperaturen. Strömavbrott eller -generationen har startats om. Efter strömavbrott behöver -generationen upp till 15 minuter för att återställas till det normala.
Termostaten visas offline i appen eller så blinkar LED-indikatorn i mitten.
  1. Dålig signal mellan och Thermostat.

  2. Batterierna i termostaten behöver bytas ut.

  3. Termostaten har återställts genom åtgärd på den fysiska enheten.

  1. Återanslut termostaten i appen.

  2. Byt batterierna och kalibrera om termostaten, se byte av batterier och omkalibrering av enheten.

  3. Konfigurera enheten på nytt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?