SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Strömställare

Symptom

Lösning

Den anslutna lasten kopplar inte till.

  • Kontrollera strömförsörjningen.

  • Stäng av enheten och starta den igen.

  • Kontrollera lasten.

  • Om tryckknappen är extern, vänligen kontrollera kabeldragningen.

  • Koppla om enheterna.

Den anslutna lasten kopplas till permanent.

Minska tiden för detekterings-fördröjning i appen.

OBS: Den här inställningen är endast tillgänglig i SmartMove-relä.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.