SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Systemkrav

För att använda appen, din mobiltelefon/surfplatta måste stödja särskilda operativsystem och versioner.

Operativsystem som stöds mobiltelefon:

  • Android™ OS version 7 och högre
  • Apple® iOS 11 och högre

Operativsystem som stöds för surfplatta/iPad:

  • Android™ OS version 8 och högre
  • Apple® iOS 10 och högre

OBS:
  • När en ny version av ett operativsystem släpps kan det ta lite tid innan Wiser-systemet är helt kompatibelt med den versionen.

  • Om du använder Schneider Electric-program med en Android-telefon på vilken restriktioner har åsidosatts, eller med en jailbreakad iPhone, upphör alla garantier att gälla som hör till programmet.

  • Gränssnittens kompatibilitet med mobiltelefoner/surfplattor beror på vilken programversion som är installerad på din mobiltelefon/surfplattaoch kan ändras vid en programuppgradering. På grund av det stora antalet mobiltelefoner/surfplattor som finns på marknaden, kompatibiliteten och funktionaliteten hos din mobiltelefon/surfplatta med appen kan inte garanteras.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.