SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Sök efter enheter i behov av en uppgradering av fast programvara

  1. På startsidan trycker du på menyikonen (A).
  2. I listrutan trycker du på Firmware Upgrade(B).
  3. Tryck på en enhet i listan Enheter som ska uppdateras (C) och följ instruktionerna i appen.
  4. Tryck på knappen bredvid Automatiskt uppdaterad(D) för att aktivera automatiska uppdateringar.
    Efter detta visas ett meddelande om att fast programvara har uppdaterats.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.