SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Installation och test av enheter

Installera och testa strömbrytare, dimrar, sensorer och andra enheter innan du konfigurerar Wiser-systemet med appen.
  1. Följ installationsanvisningarna som medföljer varje enhet. Se Wiser-enheter som stöds.
  2. Säkerställ att batterierna i batteridrivna enheter sitter i ordentligt och att de är i gott skick. Se bruksanvisningen för indikering av låg batterinivå.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.