SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Strömförsörjningsenheter

Wiser smart plug 16 A

Styr olika elektriska enheter, t.ex. golvlampor, radioapparater, ventilatorer eller kaffemaskiner, med appen. Övervaka energiförbrukningen för anslutna enheter.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Uppkopplat 1-vägsuttag 16A jordat (Schuko)

Fjärrstyr och övervakar strömförbrukningen på den anslutna lasten.

Bruksanvisning (PDF)

Uppkopplat 2-vägsuttag 16A jordat

Består av ett smart- och ett standarduttag. Det övre smarta uttaget styr och övervakar den inkopplade strömmen. Det nedre standarduttaget tillhandahåller effekt som inte är styrd eller övervakad.

Bruksanvisning (PDF)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.