SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Överföra Hem-ägande

  1. Klicka för att öppna Home Management (A) som gör att du kan gå med i ett hem.

  2. Klicka på Överför hemägande (B) om du vill överföra ägarskap till den befintliga användaren.

  3. Markera hemmedlemmen som du vill överlåta ägarskap till och klicka på Överför via inbjudningskod (C).

  4. Dela den genererade inbjudningskoden med hemmedlemmen för att slutföra överföringsprocessen.

    OBS: När du har överfört ägarskapet till den valda hemmedlemmen blir den befintliga hemmedlemmen inte längre husägare.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.